Library Signal、Logic、Filter 和 Parameters 特定 Operator 的功能示例

简短说明

文件: examples\OperatorExamples\SignalLibrary_ImageStreamToSignal.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用以下算子:

  • 1. NumberOfHits (library:filter)
  • 2. StringParamReference (library:parameters)
  • 3. ResourceReference (library:parameters)
  • 4. CMP_Equal (library:logic)
  • 5. CMP_NotEqual (library:logic)
  • 6. XNOR (library:logic)
  • 7. EventToSignal (library:signal)
  • 8. PixelToSignal (library:signal)
  • 9. PeriodToSignal (library:signal)
  • 10. DelayToSignal (library:signal)
  • 11. Downscale (library:signal)
  • 12. SyncSignal (library:signal)

本示例演示了如何在功能设计中使用上面列出的特定算子。 您可以在算子参考(Operator Reference)的 Library Signal、 Library Logic、Library Filter 和 Library Parameters 章节中找到有关特定库算子的详细介绍。